This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:当 D 类电源高于 5V 时、无法检测 D 类放大器的输出电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528760/ina181-not-able-to-sense-class-d-amp-output-current-when-class-d-power-goes-above-5v

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: INA240

工具/软件:

我尝试使用 INA181 在无滤波器配置中检测 D 类放大器输出端的双向电流。 只要 D 类放大器电源为 5V、这就有效。 一旦 D 类电源电压为~6V、 INA181 的输出就像所示的图片。  D 类放大器正在输出预期的电压。 造成这种情况的原因是什么? 我在 VS 上使用 3.3V、在 REF 上使用 1.65V。 为 INA181 使用 5V 电源似乎无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您能提供原理图或方框图、我将能够确定地告诉您。 但根据您的说明、INA181 似乎用于容易损坏的配置。 原因是 PWM 型共模电压。

    我们确实提供了适用于此类应用的器件、例如 INA240 和 INA241。

    此致

    广