This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:我认为 AMC1350 的数据表会有一些拼写错误。

Guru**** 2811755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1527391/amc1350-i-think-that-datasheet-of-amc1350-would-have-some-typo

器件型号:AMC1350

工具/软件:

嗨、 大家好。

当读取 AMC1350 数据表的 24 页时、表 8-2 包括 RSNS_EFF、R_TOP 和 RSNS。

为了获得 RSNS_EFF 的值、 当 RSNSEFF = RSNSEFF /(VFSR–VFSR)×RTOP 时、VFSR = 5[V]、Vpeak =[36[V]、Rtop = 5*715=3575[Ohm]。

如果您尝试 VFSR  使用这些值计算 RSNSEFF = RSNSEFF/(Vpeak–VFSR)×RTOP、则 RSNSEFF 不是数据表的 9.96[kKU]、而是 50[***]。

此外 、RSNS = RIN×RSNSEFF/(RIN–RSNSEFF)、其 RIN=1.25[MOhm]、RSNSEFF=9.96[kkkOhm]不是 52.47[kkum]、而是 10.4[kum]。

您能否查看第 24 页上的 AMC1350 数据表?

BR。

KwangSu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KwangSu,  

    我不确定您在哪里看到 RSNSEFF = 9.96k Ω、而不是报告的 52.30k Ω?  

    能否查看数据表版本?