This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:OP07 烧毁、

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528504/op07-op07-burn-out

部件号:OP07

工具/软件:

嗨、Raymond

IC 4 使用旧的生产日期代码工作是可以的,但更改为新的生产日期代码,当 LOC111 输出 0~5V 交换时,op 07 输出将低至–0.7V

op07 表面非常热。 我想可能是 D2  导通了吗?

但旧的生产日期代码可以吗?

LOC111 输出 0~5V 电压

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    [引用 userid=“456804" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528504/op07-op07-burn-out

    当 LOC111 输出 0~5V 交换时、运算 07 输出将低至–0.7V

    op07 表面非常热。

    [/报价]

    如果在 5Vdc 下测量 OP07 的 PIN6、则 D1 将导通、这会超过二极管的正向电压 0.65 - 0.7Vdc。 IC4 的输出端没有限流电阻、因此 IC4 可能提供最大电流 Current 且它将变热-->如果 D1 正向偏置很长时间、这可能会导致 EIPD 事件。  

    如果 IC3 处于关闭状态、则应在 GND 处测量 OP07 的输入引脚 3。  应在 GND 处测量 PIN6 处的 IC4 输出、D1 和 D2 都将关闭。  

    如果 在双电源轨中使用±15Vdc 为 IC4 供电、则 IC4 的输出可能会变为负值、因为引脚 3 处的电压为负输入电压。 如果 PIN6 的负电压低于–0.7Vdc、则 PIN6 将在–0.7Vdc 下出现。 在这种情况下、电流将流入 IC4 — 同样,PIN6 和电流转向二极管保护电路之间没有限流电阻器。 是的、IC4 会根据当前水平变热或变热。  

    但旧的生产日期代码正常吗?

    IC4 输出电流保护采用一对电流导向二极管的边际设计、尚不清楚 PCN 之前为什么不存在问题。 在 PCN 之前和之后的产品中、IC4 都将发热到热。 我们是否在两者之间比较了苹果和苹果的场景。 请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    您非常好、再次与研发团队核实后、请按如下所示更正电路

    他们说二极管想要保护 MCU 的 ADC、但我认为电路有问题

    使用旧的生产日期代码、IC 4 可以正常工作

    当开启/关闭 LOC111 时、请使用新的生产日期代码 IC 4 为 HOT

    你可以参考附件文件之前,我已经通过私人邮件给你,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    [报价 userid=“"]</s>“

    使用旧的生产日期代码、IC 4 可以正常工作

    当开启/关闭 LOC111 时、请使用新的生产日期代码 IC 4 为 HOT

    [/报价]

    在引脚 6 和电流导向二极管之间放置 100Ω 至 1kΩ 电阻器、该问题可能已解决。  

    OP07 中 PCN 之前的设计是边际化的、其中如果 PIN6 电压显示为 5V、则 D1(或上图中所示的 D8 二极管)二极管正向偏置、但 IC4 中的散热并不明显。  

    对于 PCN 之后的 OP07 产品、类似的散热会使 IC4 升温。 通过添加 1kΩ (请参阅上图)、它将限制输出电流并使 IC4 保持低温。  此外、PCN 之后的 OP07C/D 在大约 1.4MHz 处具有稍高的 BW、通过插入电阻器、它将使运算放大器保持稳定并提高相位裕度。 我怀疑 IC4 的输出端可能存在一些寄生电容、这可能会导致一些不良行为。 PCN 之前的 BW 额定电压约为 0.6MHz。  

    请告知我上述解决方案是否能解决客户的问题。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramond

    感谢您的答复,

    我同意你的看法,通过 OP07 的引脚 6 输出中的电阻器限制电流输出

    我监视 op07 输出,当输出低至–0.7V, IC4 的引脚 3 仍然是 0v

    我是否可以知道 op07 何时会变为–0.7V?

    LOC111 输出为 0~5V 电压、在更坏的情况下 (0V 或 5V) 切换电路时、我会看到 IC 冻结和高温

    由于 ADC 最大值 只能 接受 3.3V 电压、因此他们使用顶部二极管传输 5V/3.3V 转导体

    如果这种情况导致操作变为-.0.7V,所以二极管 导通.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    我是否可以知道 op07 何时会变为–0.7V?

     OP07 配置有+/–15VDC 的双电源轨。 我猜、您的应用可能具有电感负载或电感反冲、并且 GND 基准可能会因设置中的负载电流或电感反弹而上升和下降。 如果 GND 降至 0Vdc 以下、运算放大器的 Vout 可能会被钳位到–0.7V — 因此这是可能的。  

    这种行为可能与 PCN 之后的运算放大器无关。 PCN 之前的 OP07 也应观察到相同的问题。  

    如果能够限制 OP07 的输出电流、OP07C/D 应散发较少的热量、并且可能不会“冻结“。 请查看。  

    我不知道您的应用和设置。 我想知道 True Earth GND 在系统中的连接或端接位置。 请确保系统中有一个带有接地 GND 连接的单个 GND 端接或星形接地端接(包括金属机箱)。 这应该能够消除 GND 反弹、并避免设置中出现 GND 环路(有多条到 GND 的返回路径)。  

    如果这是开关应用、请确保在系统中分离或隔离开关的 GND 和模拟 GND。 所有 GND 连接都应在带机箱的单一星型 GND 连接/端子上进行端接。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond