This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMPEVM-SOIC:5962-9080902MDA 最后可采购期限 — TI PDN 附录通知

Guru**** 2529290 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE2064, TLE2064AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528662/opampevm-soic-5962-9080902mda-last-time-buy---ti-pdn-addendum-notification

部件号:OPAMPEVM-SOIC
主题中讨论的其他器件:TLE2064AM、TLE2064

工具/软件:

SIRS:  

我询问是否有 TI 提供的关于撤销 PDN# 20230907001.3 最后可采购期限 2023年9月07日 的附录 PDN  

请提供 PDN 附录方面的建议。

此外、请查询该放大器的可用性和寿命终止信息。

此致、

Sterling Sanders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sterling、  

    是的、我认为您指的是这个 PDN。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_:PCN20230907001_20230907213442353.pdf?srsltid=AfmBOopjnCBkBr3G-8ZsWGlzUtavrmCAJf_zRTtHDEfojzM1PZYWlLX

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/6154/PDN20240404000.3.pdf

    器件型号 5962 至 9080902MDA 是指 TLE2064AM、这是一款军用级四路 JFET 输入运算放大器 、其规格包括 36V 电源、2MHz 带宽和 1.5mV 失调电压 (14 引脚 CFP (W)) 和整个军用温度范围。

    此外、还可以查询本放大器的供货情况和停产情况。

    此论坛是产品应用支持。 我会将您的问题转发给我们的营销工程师,看看您是否能够实现产品的终生购买。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sterling、  

    在 TLE2064AM 上购买生命周期后、您可以前往 TI 电子商店直接购买。 这是以下链接、以及 TI 网上商店库存的现货数量。   

    https://www.ti.com/product/TLE2064AM?login-check=true#order-quality

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond:  

    我正在展示我的 Silicon Expert 在此放大器中 YTEOL 的应用 7.9 年。 这是正确的吗? 我的其他应用程序 Acuris/Parts Intelligence 显示为已停产。 显示该器件已激活的 TI 网站。 您能告诉我该器件的情况吗? 我看到 TI 的 PDN# 20230907001.3、其中包含最后订购日期:2024 年 9 月 7 日和最后发货日期:2025 年 3 月 7 日。 在过去的最后一天、TI/器件专家显示“正在供货“、表示该器件已过期? 自从取消此 PDN 后、我是否曾收到过我不知道的 PDN 通知、并且 TI 将继续支持此器件? 请提供建议。 此致、Sterling Sanders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sterling、  

    TI 网站、其中显示该器件已激活。 您能告诉我该器件的情况吗? 我看到 TI 的 PDN# 20230907001.3、其中包含最后订购日期:2024 年 9 月 7 日和最后发货日期:2025 年 3 月 7 日。

    您认为 TLE2064 由于新晶圆制造厂工艺的变更而处于活跃状态是正确的。 然而、这意味着仅适用于通过非 MIL 认证的运算放大器。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5733/PCN20231130004.1.pdf

     TLE2064AM 经过 MIL 认证的运算放大器和设计、 未经严格的鉴定和认证、无法轻松更改工艺和性能规格。 因此、 TLE2064AM 运算放大器保持在之前的制造工艺中、而 PCN 所示的制造工艺正在关闭。  

    TI 电子商店中的库存是经认证的 TLE2064AM 运算放大器的总库存。 由于旧的制造厂将关闭、如果客户不想更改现有的设计和/或通过产品重新认证要求或流程、则现有的运算放大器库存可能需要最后一次可采购时间。   

    [报价 userid=“606654" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528662/opampevm-soic-5962-9080902mda-last-time-buy---ti-pdn-addendum-notification/5878768 #5878768“]我看到了 TI 的 PDN# 20230907001.3、其最后订购日期:2024 年 9 月 7 日、最后发货日期:2025 年 3 月 7 日。 在过去的最后一天、TI/器件专家显示“正在供货“、表示该器件已过期? [/报价]

    希望大家了解商用产品与航空航天/军用产品周期之间的区别。 对军用级运算放大器的需求将比商用级低很多;军用级产品的晶圆制造工艺、鉴定、质量控制、产品可追溯性、认证等完全不同。 在这种情况下、您可能无法将商用 TLE2064 运算放大器用于航空航天/国防/MIL 应用。 因此、TLE2064 中的“正在供货“状态仅适用于商业产品。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond