This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903PWR

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529669/lm2903-lm2903pwr

器件型号:LM2903
主题: LM393LV 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在 PCB 板上安装 LM2903PWR、但我发现在某些 PCB 中、元件运行良好、但在其他 PCB 中无法正常工作。 我验证了所有 PN 和它们都是相同的、但我看到有两个不同的标记代码。 带标记的芯片:  

标识 TI 38

L2903

2o

工作正常、但带有标记的部件:

徽标 32

L2903

不管用。

你知道吗,两个芯片之间有什么区别,可能会使我的计量不能正常工作?

您将在附件中找到正常和正常的元件、以及 LM2903PWR 影响的原理图部分。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路使用约为 4.1V 的基准电压 (R556/R557)。但使用 5V 电源时、LM2903 的输入共模电压范围仅上升到 3V。当两个输入都高于 3V 时、输出是随机的、这对于这些芯片来说是不同的。

    您可以更改 R556/R557 以设置不高于 3V 的阈值、并调整 R555/C221 以使时序再次正确。 或者、可以使用具有轨到轨输入的比较器、例如 LM393LV‍PWR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jordi、

    2022 年有一个 PCN 用于更换芯片。

    正如 Clemens 指出的那样,您超出了输入范围 (>3V),在此期间的输出行为取决于您收到的芯片版本。

    请参阅以下应用手册:

     LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    快速修复方法是使用 LM393LV、它具有轨至轨输入且不具有输入电压限制。

    您可能有两个版本。 当超出范围时、您的“首选“输出恰好会出现。

    这是一款来自多个组装地点的大批量器件、因此我们需要器件背面或卷带/包装盒标签的批次代码。

    但很可能您有一个 Ji1(原始)器件和一个 Ji3 (PCN#1) 器件。 如果没有批次代码、我无法分辨您拥有哪些器件、因为当时两个芯片都可用。