This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA521:热关断期间的 IFLAG 行为

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1527058/opa521-iflag-behavior-during-thermal-shutdown

部件号:OPA521

工具/软件:

您好:

客户现在正在评估 OPA521 EVM、但有一个问题。

发生热关断时、即使电流未达到下图所示的限制值、TFLAG 和 IFLAG 都会同时设置和关闭。
我想知道为什么在电流小于限值设置的情况下设置 IFLAG。 是预期行为吗?

Ch4:输出电流
Ch1:VOUT
Ch2:TFLAG
CH3: IFLAG

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    很难看到测量的输出电流、您能否分享该值以及通过外部电阻器设置的限值。 在未设置电流限制(ILIM 引脚接地)时、您是否会看到这种行为?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    ILIM 接地。 因此、不应在 300mA 附近的这种电流下发生电流限制。
    热关断与这种电流水平相吻合、因为 VIN 为 24V 且 VOUT 约为 12~13V。
    我确认、当 VIN 电压低于该值时、即使电流为 1A、也不会设置 TFLAG(也是 IFLAG)。
    所以我可以理解为什么设置 TFAG、但 IFLGA 应该设置为该条件。

    Regtards、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    感谢您对此进行澄清。 我能够与最初处理此设备的团队交谈、他们确认此电路是独立的、这意味着它们不会相互触发。 但是、并不依赖于它们作为非常精确的标志、特别是取决于内部偏置的电流标志、即使输出电流与限值相差数百毫安、也可能导致高电平状态。 我还想补充一点、当此标志处于高电平的时间超过 100ms 时、IFLAG 专门被视为真实状态。 示波器快照显示的持续时间似乎远小于此值。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么、在这种情况下、IFLAG 设置是此器件的勘误表(意外行为)吗?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    与熟悉此设备的团队交谈、这是可能发生的事情、但他们是独立的。 如果标志处于高电平的时间达到 100ms 或更长、我们可以假设器件已达到电流限制。 如果低于此值、则可能会错误触发该标志、因为它可能会遇到瞬态脉冲。

    此致、

    Ignacio