This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA849型:PGA849 的逻辑输入保护

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528800/pga849-logic-input-protection-for-pga849

器件型号:PGA849

工具/软件:

PGA849は±15Vで駆動されており、ロジック部も15Vで駆動されていると思いますが、5Vのロジック入力を使用すると、15Vが逆流して前のICが破損する可能性はありますか?入力する前に、保護を追加するか、5Vロジック信号を15Vに昇圧する方が良いでしょうか?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    酒店提供英文翻译。

    PGA849 由±15V 驱动、我认为逻辑部分也由 15V 驱动。 如果我使用 5V 逻辑输入、15V 电压是否可能流回并损坏之前的 IC? 在输入 5V 逻辑信号之前、最好添加保护还是将其升压至 15V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekine-San、  

    5V 逻辑输入正常 — 无需额外的保护。  

    VIH 数字输入逻辑高电平为 VDGND + 1.8 至 VS+=>高电平为 1.8V 至 15V。  

    您预计 V+上会有较大的瞬态吗? 绝对最大值状态数字输入 (A2:A0) 最高可达 (VS+)+ 0.5 => 15.5V。  

    祝您一切顺利、
    Carolina