This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热性能信息:TL072CDR

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL072A, TL072H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528719/tl072-tl072cdr

器件型号:TL072

工具/软件:

我们的客户的器件出现问题。 查看详细信息后、您的工程师确认我们的客户使用的是其他晶圆厂的旧材料、该材料功能正常。 但是、尽管器件保持在规格范围内、但由于新晶圆制造厂的细微变化、我们这次购买的新工厂的器件会出现问题。

您的工程师提到该应用程序可能已针对旧器件进行了微调、并建议在此处提出问题、以获得解决问题的指导。

我们已通过生产返回页面 (CPR251123565) 提交所有必要信息、包括波形数据。

您能否就如何从新位置解决零部件的问题提供建议?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tutomu-San:

    您能建议如何从新位置解决部件问题吗?

    是的、PCN 之后(新晶圆厂)TL072 具有稍高的 BW、需要进行补偿、而该补偿与 PCN 之前的产品略有不同。  

    如果您给我发送原理图、我将查看并相应地补偿运算放大器。  

    如果您不想在 E2E 开放论坛中发布原理图、请通过 E2E 发布“友谊“申请。 一旦我们能够建立私人通信、您可以将其发送给审查。  

    通过产品故障分析页面 (CPR251123565)。

    我在上述文档中没有可见性、该文档专为客户服务而设计。 我在产品应用工程部门工作、不会与客户服务人员进行一般性的交谈。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 他们提到他们不能在不久的将来更改其原理图、因此他们要求提供以下信息:1) 旧零件和新零件的规格有哪些具体差异? 2) 如果此应用中的问题是由于 1 中指出的细微规格差异(在官方规格范围内)导致的、他们希望选择符合所需规格的器件。 对于 TL072A 或 TL072H 等向后兼容的产品、您是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tutomu-San:

    如果有向后兼容的产品(例如 TL072A 或 TL072H)、您有任何建议吗?

    除非您更改了运算放大器器件型号、否则该系列中不存在向后兼容的产品。 PCN 之后的或 RFAB 流程已激活、旧的晶圆制造厂正在关闭。 如果不能进行任何小的修改、我对此没有任何建议。 我提到的微小变化可能非常简单、只是更改电路中的电容器值、这是运算放大器补偿环路的一部分。  

    当运算放大器中的晶圆厂更换时、某些组件会因工艺差异而发生变化。 这在半技术的制造过程中非常常见、即使运算放大器的设计保持不变或几乎完全相同。 在这种情况下、PCN 之后的 GBW 从 3MHz 增加到约 5.25MHz。 尽管在 TL072x 的 PCN 之后设计中、开环输出阻抗没有显著变化、但增大的 BW 会使某些运算放大器配置产生一些问题、其中某些客户的相位裕度会进一步降低、从而降低设计的环路稳定性。 这种不稳定性行为对某些边际设计的运算放大器特别敏感、需要适当的运算放大器补偿。  

    如果不查看您的原理图、就很难判断问题是什么。 我猜、PCN 之后可能会出现不稳定问题、从而导致轻微的振荡效应、消耗更多电流、处理某些瞬态行为时的性能较差等。  

    如果您能够通过私人 E2E 消息传递系统向我发送原理图、我可以为更改或薪酬提出建议的解决方案。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond