This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491RGTEVM:使用 THS3491 的单位增益缓冲器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3091, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529492/ths3491rgtevm-unity-gain-buffer-using-ths3491

器件型号:THS3491RGTEVM
主题中讨论的其他器件:THS3491、THS3091

工具/软件:

您好、  
因此、我在 100MHz 的 200MHz 和 300MHz 处需要一个缓冲器、可以在这些频率下分别提供 20、15 和 10 的输出电压。  
THS3491 似乎是最合适的选择、只是它不能用作单位增益缓冲器。 输入和输出应为正弦波。  
您能建议一种配置或另一个可行的 IC 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kshitij:

     我们拥有的最高大信号带宽器件是 THS3491、对于其中的某些情况、这 可能是不够的。 我们之前曾将该器件用作缓冲器、但并非所有稳定器件。 对于缓冲器配置、我们具有超高大信号带宽的 器件是 THS3091、这对于您的应用来说是不够的。 一个选项是将 THS3491 设置为 2V/V 增益并在后续级或输入端衰减信号。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ignacio、  

    我们肯定会尝试这样做。  

    此致

    Kshitij