This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:有关 INA216A3 烘烤条件的问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530354/ina216-questions-about-ina216a3-baking-conditions

器件型号:INA216

工具/软件:

尊敬的团队:

客户想知道 INA216A3 的以下烘烤条件是否存在任何问题或风险、您能帮助检查吗?

1.无 IC 电源。

2.无温升过程,烤箱温度固定在 175°C ,烘烤时间为 1 小时,器件直接从室温中放入烤箱取出。

请确认 INA216A3 在后期处理中是否能够承受上述条件?  如果没有、请从技术角度说明可能存在的风险。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此器件具有无限使用寿命、因此无需烘烤。

    但是、如果客户确实执行了烘烤、建议按照此表中的建议将温度保持在 125°C 以下。

    在高温下、我们会面临氧化和金属间生长的风险、这可能会导致可焊性问题。

    此致

    广