This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2401-Q1:缺少 PSPICE 模型

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2401, TLV2401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529958/tlv2401-q1-missing-pspice-model

器件型号:TLV2401-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV2401

工具/软件:

您好、

我尝试使用 TI 网页上提供的 SPICE 模型在 LTSpice 中仿真 TLV2401。 模型表现奇怪、所以我下载了 PSPICE for TI。

遗憾的是、未包含 TLV240x 运算放大器的模型。

有人有建议吗?

谢谢、

d.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我尝试使用 TI 网页上提供的 SPICE 模型在 LTSpice 中仿真 TLV2401。

    我无法在 LTSpice 仿真中支持 TLV2401。 但我知道我们的模型应该能够导入到另一个 Spice 仿真器中,包括 LTSpice。 请参阅以下主题中的 PSpice 库。  

    https://www.ti.com/product/TLV2401-Q1#design-tools-simulation

    这是 TLV2401-Q1 的 TINA 仿真。 仿真是一个旧的 Spice 模型文件、但它应该适用于对基本功能进行仿真。  

    e2e.ti.com/.../TLV2401-Simulation.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond

    感谢您的答复。

    我的电路如下所示。

    我无法理解为什么仿真器在电源为 5V 时显示 6.84V 输出。

    LTSpice 也观察到了这种行为。

    谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    Spice 模型相当旧、没有现代运算放大器那样提供特定的保护。  

    同时,你也在做一件奇怪的事情。 为什么使用 2.21k Ω 电阻限制 5V 直流电源电压 — 该型号不知道该怎么做? 是的、Vout 不能超过电源轨电压、Spice 模型并不完美。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    该电流限制是一种高可靠性的设计做法。 如果发生电源接地短路、+5V 电源将不会短路、从而耗尽整个子系统。  

    您知道有什么解决方法吗?

    谢谢、  

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:  

    我明白了。 Spice 模型太旧、模型中没有现代仿真功能。 是的、这是一种低成本且有效的解决方案。 出于仿真目的、您可以将其移除并放置 100 欧姆以进行仿真。  

    您知道有什么解决方法吗?

    通常、我会限制 5VDC 的电流、但汽车应用的成本可能更高。 汽车方法往往成本低且有效。 通过在 5VDC 电源轨上放置一个限流电阻器、它将满足要求(Spice 模型可能不喜欢它,限流电阻值与运算放大器的输出相互作用)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    Dave