This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:说明了输入电源电压和输入信号电压范围

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1527762/tlv2374-input-supply-voltage-and-input-signal-voltage-range-clarification

器件型号:TLV2374

工具/软件:

尊敬的团队:  

Im 在我的 AFE 应用中使用 TLV2374 轨到轨运算放大器、现在我计划 在 VDD 中提供+12V 电源和 GND 引脚提供–12V 电源。

实际上、在我的应用中+–2.5V、400Hz 是我的输入信号 、并将在+IN 中输入相同信号;请让我知道此设置是否有任何问题?   

根据数据表,它提到的 0 到 Vdd , Im 很少与这个混淆。 同样的。  

请参阅下图进行参考、

谢谢、  

马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Manikandan、

    实际上在我的应用程序中+–2.5V,400Hz 是我的输入信号并将在+in 中输入相同信号 ;请让我知道此设置是否有任何问题?   [/报价]

    我不知道你想做什么。 输入端有两个不同的电压、并且要将两个不同的 Vout 组合在一起。 如果是这种情况、最大的 Vout 电压将胜出、较低 Vout 的运算放大器将灌入电流。  

    以下应用手册将两个相同的 Vout 合并为一个、这两个输出电压共享并增加输出电流。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa553a/sboa553a.pdf?ts = 1743061788697 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    根据数据表、它提到的 0 到 Vdd、Im 与此有点混淆

    这里的 VDD 与 Vcc 相同、后者是运算放大器的电源轨。  

    如果你有其他问题,请听我说。  

    此致、

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Raymond:  

    感谢应用电路  
    我已将运算放大器替换为 OPA4197IPWR、请找到清晰的图像并说明需要了解的详细信息。  
    实际上、我计划为 (0-140V、400Hz)-双通道设计一个 AFE

    设计流程:  


    第 1 步: 将 0-140V 降低到 0-2.5V  

    第 2 步: 电压摆幅。  

    第 3 步: 现在、信号正弦 0V 至 5V 馈入 ADC 芯片。  
    网络名称转换:  

    地址

    IN_ANOLOG_VIN0 — 输入  

    ANOLOG_VIN0 — 输出到 ADC

    通道 2

    IN_ANOLOG_VIN1 — 输入  

    ANOLOG_VIN1 — 输出至 ADC。  

    请检查我的电路并提供您的意见。  

    谢谢、  

    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

     

    请检查我的电路并提供您的意见。  [/报价]

    我看到以下差分输入电路或单端输入。 这是两相交流系统吗? 400Hz 通常用于航空电子交流电源。  

    e2e.ti.com/.../OPA197-140V-400Hz-06172025.TSC

    注释:

    1.由于输入频率为 400Hz、应实施 LPFS 以去除高频噪声和不需要的信号。 您可以考虑在输入端实现差分和共模 LPF。  

    2.不清楚为什么要将 Vref 和的差分输出连接在一起。  

    请查看我的理解是否正确、我们可以进一步讨论该电路。

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您的更新。  

    1.由于输入频率为 400Hz、应实施 LPFS 以去除高频噪声和不需要的信号。 您可以考虑在输入端实现差分和共模 LPF。  

    这是单端 140,400Hz 信号。  

    2.不清楚为什么要将 Vref 和的差分输出连接在一起。  

    它只是一个 2.5V 直流偏置、使用运算放大器求和配置将负峰值移至正区域。 最终目标是将信号 (使用电阻分压器缩小后) 从–2.5 到 2.5V 转换到 0-5V 正弦信号,因为我们的 ADC 芯片是单极配置 IC 不允许馈送双极信号(负峰值)。   

    如果您需要相同的更多详细信息、请告诉我。  

    谢谢、  

    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    这是单端 140,400Hz 信号。  [/报价]

    我插入了差分和共模 LPF、它应该使任何高于 4kHz 的差分噪声和高于 48kHz 的共模噪声衰减。  

    e2e.ti.com/.../OPA197-140V-400Hz-06202025.TSC

    最终目标是将信号 (使用电阻分压器缩小后) 从–2.5 到 2.5V 转换到 0-5V 正弦信号、因为我们的 ADC 芯片是单极配置 IC、不允许馈送双极信号(负峰值)。   [/报价]

    如果 您有这种想法、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../OPA197-140V-400Hz-Level-Shift-06202025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

    [/quote]