This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:输入失调电压漂移的标准偏差

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529979/opa140-standard-deviation-of-input-offset-voltage-drift

部件号:OPA140

工具/软件:

团队-

OPA140 列出了典型的输入失调电压漂移、典型值为+/–0.35uV/C、最大值为 1uV/C

该参数的平均值和标准偏差是多少?

谢谢!

-史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    该参数的均值和标准偏差是什么?

    ±0.35uV/°C 的典型值应表示平均值、最大值   ±1uV/°C 应代表±3σ μ V、其覆盖标准正态分布的约 99.7%。 图 6-2 图仅显示了高斯分布的+R θ 3σ 或正边(您必须围绕 0 轴翻转分布才能获得整个钟形曲线、假设它是对称的。 但现实世界的样本分布可能并不总是完全对称的)。  

    如果您查看该图、平均值集中在 ±0.15uV/°C 至 ±0.20uV/°C -->之间、因此表表示可能比实际分布更保守一些。  

    通常、最大 UV/C = μ μ V + 3σ μ V、因此您可以根据平均值和标准偏差之间的公式进行估算。  

    我还在 Vos 中查找了视频系列、该视频系列指示典型值为 ±1σ Ω、代表分布的 68.3%。 因此、如果您想遵循视频系列惯例、典型的图代表 ±1σ μ m。 这是另一种查看这些图的方法。 您可以做出自己的解释、但图 6-2 代表实际分布。  

    https://www.youtube.com/watch?v=F4Huv8O_TiI&t=205s

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!