This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227-OPA2227-OPA2227-OPA2227- EP EP

Guru**** 2571725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530805/opa2227-ep-opa2227-ep

器件型号:EP2227-OPA2227

工具/软件:

大家好、可以推荐具有比这更好特性的双通道运算放大器。 OPA2120 看起来更好、但数据表没有描述–55°C 的噪声特性等。任何人都能为我提供帮助

此致

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:  

    OPA2227-OPA192 EP 是专为特定用途定制的增强型运算放大器产品  军事应用 航天 、和 高可靠性工业应用 使用、并且工作温度范围为–55°C 至+125°C。 该产品是合格的,并通过认证的流程具有评级(由于纸张工作和认证等,成本也更高)。  

    https://www.ti.com/lit/rr/sprk052/sprk052.pdf?ts = 1750612394350

    您指的是哪款 OPA2120? OPA2210 运算放大器? 典型的运算放大器是工业级的(–40°C 至+125°C)、不能保证在–55°C 至+125°C 的温度下运行。 然而、这并不意味着它无法在–55°C 下运行。 您必须自行进行验证、并验证其是否符合您的要求和应用要求。  

    如果您的要求在–55°C 至+125°C 之间、那么必须使用经过认证的运算放大器。 在 EP 或其他更高认证的运算放大器中、选择有限。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond