This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:TLV2372IDR

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530924/tlv2372-tlv2372idr

器件型号:TLV2372

工具/软件:

输入电压:VDD + 0.2V、是 16.7V 代表性的最大允许电压吗? 还是当前的 VDD + 0.2V? 如果 IN 处存在过冲、能否提供允许的过冲时间?

是否有与 TLV2372IDR 引脚对引脚连接、但 IO 电压允许大于 V+ 0.6V 的类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个连接到 VDD 的钳位二极管。 只要不超过电流限制、就允许过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我遇到过压问题。 从 FIBER0_VCC_VP4 到 VP4_OSFP0_LPWn/PRSn(引脚 5)、电压约为 3.9V。 通过 24.9K 电阻器后、电流变得非常小。 这是否意味着可以接受?因为我看到电流限值为 10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xujunfeng:  

    这是否意味着它可以接受?因为我看到电流限制是 10mA

    是的、您需要将–10mA IN2+处的输入电流限制在+/INTER 以下。

    根据您的原理图、很难理解。 请查看以下原理图是否正确。 上面的引脚似乎配置为比较器。  

    如果运算放大器配置为比较器、您可以考虑增加电路迟滞。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa219b/sboa219b.pdf?ts = 1750690056278&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond