This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA310:OPA310S 关断阈值混淆

Guru**** 2481785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531174/opa310-opa310s-shutdown-threshold-confusion

部件号:OPA310

工具/软件:

您好、

我希望在 1.8V 数字设计中使用 OPA310S(具有关断功能)。 数据表列出关断输入的最小逻辑高电平阈值为 V-+1.2、但我更关注此规格的最大值、以确保它在 1.8V 时触发。 此数据是否可用? 如果没有、我使用此器件会感觉不舒服。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    只要关断引脚上的电压高于 (V-)+ 1.2V、它将是有效逻辑高电平。 如果您使用单电源、V-= 0V 且 1.8V > 0V + 1.2V、这意味着 1.8V 将被解释为有效逻辑高电平:

    您只需要确保关断引脚上的最大电压不超过 (V+)+ 0.5V、以避免损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我对此规格仍然感到困惑。 如果最小阈值为 1.2V、则说明典型阈值和最大阈值较高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这些规格告诉您保证输入高电平/低电平所需的电压。 在这种情况下、只有 VIH 的最小值是相关的、因为它告诉您将数字信号解释为输入高电平所需的最低电压。 VIL 则相反、因为只有 VIL 的最大值是相关的、因为它会告诉您将数字信号解释为输入低电平所需的最大电压。

    这些最小值和最大值规格定义了下面的红色和蓝色区域、它们分别表示输入保证为输入高电平和输入低电平的电压。