This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:输出的最大电压是多少?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2402-Q1, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530654/alm2403-q1-what-is-the-maximum-voltage-if-the-output

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件:ALM2402-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

如果输出、则最大电压是多少?

BR

杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭杰:

    最大输出电压额定值通常比 正电源电压低 35mV(有关数据表中对此进行了说明,请参阅下文)。

    此外、根据输出电流的不同、输出电压可能会下降(这些图表也可在数据表中找到)。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的快速回复、抱歉产生误解、想检查不为此器件供电时 VOUT 引脚的绝对最大额定值是多少、   

    如下面显示的 ALM2402-Q1 DS。

    我发现 ALM2403-Q1 在输出 FET 的 DS 之间有二极管、当输出电压超过 V+时、内部二极管将导通、需要使用 VF * if 来计算热性能。 您可以告诉我是否具有长时间过压、器件是否会损坏、限制值是多少?

    BR、

    杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭杰:

    我想详细了解器件在 断电时遇到的条件。 对于输出 FET 的漏极和源极之间的体二极管、您是正确的。 最好不要对该二极管施加过大的应力、而是了解有关在该二极管周围构建保护电路的更多信息、也可以查看此应用报告: https://www.ti.com/lit/an/sboa447/sboa447.pdf?ts = 1750776833160

    如何关闭器件电源? Vs+引脚是否悬空或仍然连接?

    与 Vs 有何关联? (GND 或双电源)

    器件关断时向 VOUT 施加多大的电压? 这种情况适用多长时间?

    此致、

    Kevin