This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:申请晶体管选择指南

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531276/xtr116-request-for-transistor-selection-guide

器件型号:XTR116

工具/软件:

您好:  

是否有选择外部晶体管的指导原则?
我计划使用 XTR116 输出 4 个–20mA 信号。
我不使用数据表中推荐的晶体管、而是使用其他晶体管。
您能告诉我外部晶体管的最低选型标准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它必须足够稳健才能散发足够的热量。 第 8.1.1 节规定:

    XTR11x 设计为使用几乎任何具有足够电压、电流和额定功率的 NPN 晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakyoung、

    以下是内部发生的情况、我相信理解这一点将帮助您确定如何选择晶体管。 存在由 Vin/Rin 指示的输入电流、这将在内部放大器 A1 的 IN+上产生电压。 放大器的输出将尝试强制输出电压在 A1 的 IN-上生成相同的电压。 由于没有外部晶体管、A1 的输出电压将增加、从而增加内部晶体管基极上的电压和流入内部晶体管的电流、直到通过内部晶体管的电流足够大、从而均衡两个输入端的电压。

    在应用外部晶体管时、由于 A1 的输出直接连接到外部晶体管的基极、并且通过电阻分压器连接到内部晶体管的基极、这将提供一定范围的 VBE、此范围可确保只有外部晶体管导通并进行散热。 数据表中未明确说明可接受的 VBE 范围、但我们可以根据建议的晶体管来判断该范围。 我已经将这些内容汇编到下面、您可以接受的 VBE 范围相当广。 这样、我们可以看到相当宽的可接受 VBE 范围、这将确保外部晶体管在内部晶体管之前导通。

    构成 VBE
    2N4922G

    1.3V

    FCX690BTA 0.9V
    MMBTA28-7-F 2V

    此致、
    Gerasimos