This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:输出电压远低于负电源电压 (0V)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530962/opa810-output-goes-far-below-negative-supply-voltage-0v

器件型号:OPA810

工具/软件:

您好、

遗憾的是、在我的仿真中、OPA810 的输出远低于负电源轨 (0V)。 我认为 SPICE 模型有一个问题。 在我的示例中、请看到“comp_out_down"信号“信号、它会进入–1.3V、不应远低于 0V

感谢您的帮助!

 e2e.ti.com/.../Example tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ditor:

    我相信模型存在问题、因为它不会夹紧、并且输出错误的行为。 然而、电路没有负反馈、所以我想知道它是否也是因为这一点。 在实际器件中、您可以期望器件正常工作、并且处于数据表中我们重点介绍的输出范围内。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!