This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:禁用功能 — 使用非对称双电源运行

Guru**** 2789335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530964/lmh6703-disable-function---operation-with-assymetrical-split-supply

器件型号:LMH6703

工具/软件:

我有一个 LMH6703 可由+9V 和 neg3V 双电源供电。  在数据表中、有一个关于“仅适用于 5V 电源、LMH6703 具有 TTL 逻辑兼容禁用功能“的短语

这是否意味着在我的配置下无法使用禁用功能?  或者只是意味着需要不同的电压电平来禁用?

还有一个基准电压低于 0.8V、还有一个“防止 SHUTDOWN 引脚电压比电源电压的中点低 0.8V 以上。

我知道在我的例子中、中点为+3V、我需要 2.2V 和 3.8V 之间的电压来禁用吗?

一个高于+5V 的电压作为逻辑高电平 — 到什么最大?  4.9V 会有效吗?

此外、当禁用时、输出是否会变为低电源轨?  到中点?  或者?

此外、我看到启用和禁用的典型时间为 10ns — 是否有最长时间?

谢谢

Pinhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pinhas、

    这是一个拼写错误、我没明白为什么此功能在您的电源配置中不起作用。 措辞有点令人困惑、但您是正确的。 1/2 Vs 为 3V 时、该句子指出、低于 1/2 Vs 0.8V 可能会导致损坏。 因此、将电压设置为 2.2V 或更低可能会损坏器件。 0.8V、与 1/2 Vs 相差因此 3.8V 应禁用、高于 1/2 Vs 时应启用器件。 只要不低于 2.2V、就应该没问题。 对于最大电压、虽然未指定这一点、但我们在数据表中突出显示了 3V 高于 1/2 Vs、因此我想说相对于电源轨的电压保持在 2V 以下。 我们说、电压比 1/2 Vs(本例中为 3V)高 2V、因此我不能确定电压为 4.9V。 关断时、输出级将处于高阻抗状态、我相信输出电压只会被拉至您的负载偏置到的任何电压。  至于最长时间、由于这是一项交流规格、我们不会在最终测试中测试这些参数、这意味着我们不能保证最大值。 EC 表中具有最大值的规格表示它是经过测试的规格、我们可以保证其最大值。   

    此致、

    Ignacio