This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702QML-SP:LMH6702QML-SP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4304-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526390/lmh6702qml-sp-lmh6702qml-sp

器件型号:LMH6702QML-SP
Thread 中讨论的其他器件:THS4304-SP

工具/软件:

我需要使用 LMH6702QML-SP 为我的应用进行噪声分析。 我知道、总噪声将是 以下各项之和:

  • 电压噪声: 放大器的输入电压噪声对输出具有增益、可探测波特分析前面所示的噪声增益曲线。 这里仅考虑零点、因为我们将假设积分频率小于极点、并由后置滤波器设置。  
  • 电流噪声: 放大器的反相输入电流噪声在输出乘以反馈电阻器时出现。  
  • 电阻 器噪声:电阻器电压噪声直接出现在输出端(无增益)。  

从数据表中可以得到:

如何计算噪声分析? 您是否有用于 TIA 的 Excel 表或噪声工具?

此致、  

Franck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压噪声图是否归一化? 我将数据表给出的低噪声 1.83nV/√Hz 更改为 1.83nV/ Hz。 您能否为我提供 电流的 pA/√Hz? 无法在数据表中找到它。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck、

      噪音主题前的快速问题:您是否需要使用特定设备? 对于 TIA 应用、我们通常不建议使用 CFB 放大器。 这是因为、Cfb 在稳定方面有点棘手、尤其是在使用输入/反馈电容时。 这是可能的、但建议切换到 VFB 放大器。 如果您需要空间认证、我推荐 THS4304-SP。 否则,如果您的项目截止日期晚于明年。 我将通过私人 e2e 消息发送电子邮件、讨论其他选项。  

     对于噪声、是的、这是正确的、它是这两个规格+光电二极管噪声的组合。 我建议查看以下建议的配套资料:

    1. 向下滚动到右侧的 TI 高精度实验室视频系列、请观看噪声 (9)、前 4 个视频是最重要的
    2. E2E 主题介绍了如何根据 TIA 计算输出噪声并将其与仿真进行比较
    3. TIA 噪声基础知识的快速博客

     下面我还附加了两个 PDF、我觉得在这个主题上也很有帮助。 如果您对建议的材料有疑问/说明、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../1727.noise11_2D00_Photodiode_2D00_Noise-1.pdf

    e2e.ti.com/.../2870.noise12_2D00_Photodiode_2D00_Noise-2.pdf

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、关于我使用的 CFB 器件、来自这样一个事实:我需要一个用于航天的 TIA、并且压摆率> 2000V/us。 在光电二极管设计工具中:

      从 TI 工具 (CF  = 4.57pF、RF = 75Ω ) 中获得的 Rf 和 CF 值符合我们的计算结果 (CF  = 4.7pF、RF  = 75Ω)、并支持:

    • 跨阻 BW:507MHz > 450MHz
    • 低 µV 噪声:174.1 μ V rms
    • 输入参考噪声;2.3µA rms

    适合我的应用的所选 OPAMP 的基本要求合适:

    参数
    数据值
    电源电压 ≤ ±15V
    输出电压范围 0V - 3V
    模拟带宽 (BW) 450MHz
    fGBW > 1.57GHz
    低噪声 NEP 整体设计<  5 PW/sqrt (Hz)
    TID > 100krad (Si)
    工作温度范围 –10°C 至+75°C

     THS4304-SP 甚至符合航天标准、具有较低的压摆率:800V/us。

    谢谢、此致

    Franck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、您能否确认电压噪声图已归一化?  

    为什么对于扁平器件为 2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck、

     感谢您提供信息并使用我们的计算器。 正确的是、使用这些选定的值、您需要一个压摆率相当高的器件。 如果您同意将电流反馈放大器调优为 TIA 时面临的设计挑战、可以将该器件用于您的设计。 不过、另一种选择是可以使用两个级、第一级是使用 VFB 架构的 TIA、如果降低增益、则无需将放大器推高转换率、第二级可以处理其余增益。  µV、由于噪声对于您的应用似乎至关重要、这会增加总体噪声、但需要检查噪声是否高于您指定的 174.1 μ V rms。

     电压噪声经过 归一化、我们的放大器将电压噪声指定为以输入为基准(因此不会放大,然后我们反算出该值并校准我们通常测试配置中的其他元件,以获得真正的以输入为基准的噪声)。 我们几乎总是将其称为以输入为基准的电压噪声、但似乎未在该特定数据表中指定。  

    谢谢您、
    Sima