This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:两个用于 INA199B1DCKR 的分流电阻

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530591/ina199-q1-two-shunt-resistors-for-ina199b1dckrs

器件型号:INA199-Q1
主题:INA199 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我将使用 INA199B1DCKR 来设计电流测量电路、以监测直流有刷电机的驱动电流。 无论是由直流还是 PWM 驱动、平均电流和峰值电流之间都存在显著差异。

因此、我正在考虑使用两个分流电阻器:一个针对精确的平均电流测量进行了优化、另一个针对精确的峰值电流测量进行了优化。 我的想法是将两个分流电阻串联放置在电机驱动电流路径的低侧。 然后、每个分流电阻器将连接到单独的 INA199B1DCKR、以将电流转换为电压、然后由单个 CPU 上的两个 AD 转换器对该电压进行监控。

能否说明在低侧与两个单独的 INA199B1DCKR 器件一起使用两个串联的分流电阻是否存在任何潜在问题? 此外、如果有更好的方法、我非常感谢您的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就您的第一个问题而言、在此将两个分流器串联放置应该没有问题。  

    话虽如此,我能问一下,可衡量的结构是什么样的? 您说您可能会通过 PWM、这是正弦 PWM 还是其他东西? 我可能担心 INA199 上的 BW 用于峰值模式电流测量、我想了解这里的波形是什么。  假设发送到电机的电流最终本质上是正弦电流是否正确? 您是否大致知道要在此处测量的正弦波频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供及时的建议! 这个信息对我们帮助很大。