This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529209/ina333-ina333

器件型号:INA333
主题: INA826 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我打算将 3 线 RTD 与 INA333 相连。 您能为它提出设计建议吗?  

感谢您的反馈。 请尽快恢复。

-----

此致

Jigar Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:  

    我们提供了设计指南来帮助指导您使用不同器件 INA826 进行设计、但也可以在 INA333: 链接上应用类似的设计步骤

    您是否有与设计相关的具体问题?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您的更新。 根据数据表、VCM 范围为 V-(+0.1) 至 V+(–0.1V)。 但在 0.2V 至 0.8V 范围以上、运算放大器将无法正常工作。 您能告诉我为什么它不起作用吗? 请参阅下图。 您能看一下、让我知道这个问题是什么吗?

    此致

    Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashely、

    我已经在增益电阻器发生变化时使用以下配置测试了设计、但无法获得正确的输出。

    请看一下、告诉我问题所在。  

     

    VIN+ VIN- 差分 增益 支持的输出电压 实际
    0.94 0.899 0.041. 11 (10K) 0.451. 0.447
    0.928 0.899 0.029 11. 0.319 0.321
    0.915 0.899 0.016 11. 0.176. 0.188.
    VIN+ VIN- 差分 增益 (2K) 支持的输出电压 实际
    0.94 0.899 0.041. 51. 2.091. 1.845.
    0.928 0.899 0.029 51. 1.479. 1.477
    0.915 0.899 0.016 51. 0.816 0.862.
    VIN+ VIN- 差分 增益 (1.67K) 支持的输出电压 实际
    0.94 0.899 0.041. 60.88 2.49608. 1.853
    0.928 0.899 0.029 60.88 1.76552 1.749.
    0.915 0.899 0.016 60.88 0.97408. 1.018

    您能否提供 TINA 模型来对该应用进行仿真?  

    此致

    Jigar Jain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:  

    您能解释一下如何配置 INA 吗? 什么是基准引脚连接到、您是否有任何负载连接到输出?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    请查看我提供的参考图像、其中 Vin+和 Vin-连接相对于运算放大器 PIN3 和 Pin2 的连接。 关于基准引脚 5、它是 GND。 输出引脚 6 未连接负载。 运算放大器的电源电压为 5V、惠斯通电桥电压为 2.5V。 (在图中提到 5V,这是错误提及的)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:  

    感谢您提供的信息。 在上述条件下、您会限制输出电压摆幅范围、这就是实际输出不符合预期的原因。 这种行为在仿真中看不到、可以通过 Vcm 与 Vout 图或使用 模拟工程师计算器进行计算。 

    我建议尝试更改电阻值以增加输入共模电压或增加 Wheatstone 电桥电压、看看这是否有助于解决输出问题。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashely、  

    这话什么意思? 您是说将惠斯通电桥电压 0.9V 增加到 1.2 还是更高?  它实际工作吗?

    此致

    Jigar Jain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:  

    共模电压由惠斯通电桥(本例中为 Vin-桥臂)中恒定的电阻分压器决定。 因此、根据激励电压和电阻比、这将改变在 Vin-上测得的电压并改变输入共模。 我附上了一个 TINA 仿真、其中显示了这个电压如何随不同的激励电压变化以及是否在底桥臂和接地 (R5) 之间添加一个电阻器的不同示例。 此参考设计: 电桥配置中的单电源应变计参考设计对此进行了进一步说明

      

    e2e.ti.com/.../wheatstone_2D00_bridge_2D00_e2e_2D00_jigar.TSC

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley