This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:CM 引脚输入阻抗

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH5401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529350/lmh5401-cm-pin-input-impedance

器件型号:LMH5401

工具/软件:

我正在将此 FDA 用于连接 ADC 的电路中、该 ADC 提供一个连接到 LMH5401 CM 引脚的共模引脚。 ADC 的数据表≥其共模设计用于驱动 kΩ 10k Ω 的高阻抗负载。 如果需要较低阻抗负载、应在共模信号上使用缓冲器。

LMH5401 的数据表提供了以下信息:

我只是想看看是否有人可以验证 FDA 的 CM 引脚输入阻抗是否足够高、以至于我不需要包含缓冲器? 任何见解都是感激的 — 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未指定此值、但如果我们假设其与运算放大器输入类似、则阻抗大于 33kΩ。 “偏置电流不重要“意味着它实际上低于 150µA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、无需缓冲器。 查看 LMH5401 数据表、看起来它直接连接到小型 FET 的栅极、从而控制共模电压。 它还提到没有内部偏置网络、因此可以假设输入阻抗类似于 FET 栅极直流阻抗。 通过查看 LMH5401EVM、可以获得一些指导、其中该引脚由两个 1k 电阻器驱动至 V+和 V-、从而将引脚保持在 1/2 Vs。

    基定