This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4062:TLV4062 引脚导体的相邻电极。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522445/tlv4062-tlv4062-the-adjacent-electrode-for-pin-conductor

器件型号:TLV4062

工具/软件:

目标器件:TLV4062DRYR  

在元件轮廓图中、可以在元件侧面看到导体(拉杆切口)、但它是否与相邻电极具有相同的电势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diasuke、

    沿长边沿与引脚相邻的切口连接到该引脚。

    看图,我不相信有两个切口在末端。 我不知道它们会来自哪里。

    此封装有许多变体。 数据表图很可能是通用的、可以作为预防措施进行展示。 我想、如果它们确实存在、它们也连接到 END 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 1:1 号到 6 号底部电极和拉杆切口(红色)是否处于相同电位?

    μ・引脚表

    编号 外形、侧(拉杆切割)

    1. IN1、IN1
    2. GND、GND
    3. IN2、IN2
    4. OUT2、OUT2
    5. OUT1、OUT1
    6. V+、V

    问题 2:您能告诉我一边的潜水员切口 (A、B、C、D) 的电势吗? 是电势吗?

    另一侧

    Δ・A=(IN1)

    B =

    C

    D

    您能回答一下吗?  客户需要阐明该规格。

    谢谢、此致、

    野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、大辅

    如果存在切口、我假设它们连接到相邻的引脚。

    Δ・A=(IN1)

    B =(IN2)

    C=(OUT2)

    D=(V+)

    我看到的 TLV4062 引线框图不存在这些末端切口。 将它们放在焊盘旁边的两侧。

    封装图对几种不同的引线框样式通用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是“回拉“垫;它们始终具有相同的电势。


    (来源: AN-1187 无引线框架封装)

    QFN 封装可以具有额外的拉杆、用于在制造期间固定引线框:


    (来源: Quad Flatpack No-Lead 逻辑封装)

    我不知道这对于 SON 封装是如何工作的;我想 GND 焊盘直接连接到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了一眼妈妈,笑了笑。

    *如果*端部有裸露的切口,它将连接到相邻的针脚。

    这是一种 Chip-On Lead(芯片引线)封装、没有裸片附接焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗 — 桑,克莱门斯-桑、

    感谢您的回答。  请允许我确认如下:

    -关于上述问题 1,  我理解他们是相同的潜力。 如果没有、请发表评论。

    TLV4062DRYR 采用回拉法制造,因此底部焊盘和相邻的拉杆切口具有相同的电势。

    是否可以假设即使焊盘和相邻的拉杆切口与焊料连接,也不会发生短路?

    请回答这些问题。

    谢谢、此致、

    野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用回拉焊盘时、 PCB 的焊盘应完全位于封装下方(如上面的图 18 和数据表的示例电路板布局布线中所示)、因此侧面不应有焊料。 但如果切割处有焊料、则不会造成伤害。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯 — 圣

    感谢您的解释

    同样、对于问题 1、了解它们具有相同的潜力是正确的吗? 让我确认一下。

    我知道 TLV4062 的底部电极和相邻的拉杆切口具有相同的电势。 如果有任何差异、请告诉我。

    谢谢、此致、

    野村大介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大辅

    您的主要关注点是什么? 我们似乎是在圈子里谈论的。 这是 PCB 制造问题吗? 故障分析?

    *为什么*您需要了解最终截止的潜力? 无论如何、您都不应将其焊接在上面...

    自此设备推出以来、我们与其他客户没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大辅

    我联系了负责干货包的工程师。

    他确认端部切口将位于相邻引脚的潜在位置。

     Δ・A=(IN1)

     ・B=IN2

     ・C=OUT2

     ・D=V+

    我将关闭这个主题,因为我不知道我们还能说什么。 如果需要、我们可以在内部进行联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗 — 圣

    这是一个简单的问题。  客户正在 考虑组装方法和条件 他们将调整掩模开口并调整施加的焊料量、但他们询问焊料是否可能粘附在相邻的拉杆切口上并导致短路。 由于组装侧无法检查电气特性、他们询问了解 TLV4062 内部连接和结构的制造部门(工程师):“底部电极和相邻的拉杆是否在相同电势下切割?“   我只想确认这个答案。 您能回答一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Nomura-San、

    "底部“底部电极和相邻的拉杆是否在相同电势下切割?“   我只想确认这个答案。 您能回答一下吗?

    正如 Paul 说的、非侧裸露金属(如果存在)将具有与最近的引脚相同的电势、具体如下所示:

    我已经在内部确认侧面外露金属的电势将与最近的引脚相同:

    这是您在引脚表中预期的结果: