This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022L:这些 TLV902xL 或 903XL 系列芯片何时上市?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9022L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526158/tlv9022l-when-will-these-tlv902xl-or-903xl-family-chips-available

器件型号:TLV9022L

工具/软件:

这些低功耗、自锁存单/双通道比较器与我的应用非常匹配。 但是、只有 TLV9022L 可供购买、现在处于缺货状态。 任何人都可以提供可用的棒球场时间吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    您是否在 TI.com 上查看库存? 我看到 TI.com 上仍有现货:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数字只对 TI 员工可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您分享屏幕截图。  非常奇怪、因为此器件是最近发布的、所以应该可以使用它。 请给我一些时间向网络团队询问这一差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng 和 Clemens、

    问题应该已解决。 您应该能够立即在 TI.com 上购买器件。