This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:负电压限制

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532069/ina226-negative-voltage-limit

器件型号:INA226

工具/软件:

e2e.ti.com/.../ina226-voltage-limitation

您好的团队、

客户已对 INA226 进行了一些确认、前面的讨论可参阅上述链接。

1.当客户在线路间执行 4K 浪涌测试时、按如下方式捕获采样电阻上的电压波形。 根据共模要求、VCM =-ILoad * Rsense /2、并根据测试波形、它应该为–1.61V/2 =–805mV、这远超过–0.3V 的规格;但是、器件不会损坏、报告功能保持正常。

从器件制造工艺、内部保护结构等的角度、请解释为什么器件在–0.8V 的负压下仍然可以正常工作

2.客户的浪涌规格是 2K 的线之间,他们测试了 3 个芯片。 在进行 4K 浪涌测试后、所有 3 个芯片都正常工作。 您能否确认 向外部发送的芯片的风险很低?

BRS

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个连接到 GND 的钳位二极管。 您必须确保二极管电流不超过 5mA。

    当超过绝对最大额定值时、器件可能会性能下降或损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    图中是否是二极管? 是否有方法来评估二极管电流?

    BRS

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    正如您所说的、此电压对于零部件来说过低、最终会导致损坏。 损坏并不总是会发生、但在生产中无法保证这种行为。 如果将电流限制为 5mA 进入引脚、则可以防止损坏、但这通常需要在器件的输入端使用大电阻器来限制电流、从而显著降低器件的精度。

    如果您想要限制电流、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/slya042/slya042.pdf、此应用手册详细介绍了计算精度的过程

    如果这些浪涌始终具有较短的持续时间、您也可以尝试使用共模滤波器来减慢器件引脚上的电压。 当然、这也会影响器件带宽。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV