This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5485-SEP:LMH5485 的工作输入范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5485-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530553/lmh5485-sep-working-input-range-of-lmh5485

器件型号:LMH5485-SEP
Thread 中讨论的其他器件:LMH5485-SP

工具/软件:

您好、

我们将 LMH5485-SP 用于我们的项目、在为 IC 提供–1mV 差分输入时会遇到问题。

我们的差分输入范围为–5mV 至 40mV、我的增益为 5.347。

IC 在–5mV 至–3mV 和 1mV 至 40mV 的输入值下工作正常。

每当我为 IC 提供–1.2mV 差分输入时、就没有获得正确的输出。 请提出满足我们 要求的解决方案。

此致、
Sixface

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sixface、

     感谢您联系我们、基于您看到的问题提出了几个问题:

    1. 什么是不正确的输出、例如在中输入–1.2mV 时、您看到的是什么输出?
    2. 您的电源+输出共模引脚设置为什么?
    3. 这是直流输入还是交流输入、如果是交流输入、信号的频率或输入特性将是多少
    4. 您是否能够提供一个有关如何 使用 LMH5485-SP 配置电路的片段?

    此致、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima Jalaleddine、

    请找到我的答复

    1.)我的输入为–1.3mV、我的预期输出为–7mV、但得到–1mV

    2.)Vs+为+5V、Vs-为 GND、Vocm 引脚开路(输出共模电压设置为 1/2 Vs)

    3.) 我们的输入是直流

    此致、
    Sixface