This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9041:PSpice 仿真错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530221/tlv9041-pspice-simulation-error

器件型号:TLV9041
主题中讨论的其他器件:TLV9042

工具/软件:

您好、

 我尝试按照随附的快照和 PSPICE 设计文件对高侧电流检测运算放大器电路进行仿真。 当运算放大器的电源 (V2) 为 3.8VDC 时、仿真平稳运行、没有任何误差、并符合预期的输出电压。 但当我将 V2 降低到 1.8VDC 时、会引发与偏置点相关的误差。

   

这是否意味着该运算放大器在 1.8V 下的实时运行中也会出现类似的问题?? 如果可以绕过此仿真干扰(如果首先是干扰)、请建议如何修改 PSpice 仿真配置文件。 我已经尝试了“自动收敛“选项、但没有任何区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishrut、

    您可以通过任何方式与我分享您的仿真文件吗?

    当您使用 1.8V 电压为器件供电时、您的输入电压高于 TLV9042 的输入共模范围:

    输入偏置电流也会由于输入 ESD 二极管的正向偏置而增加:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这个重要细节的深入了解。 发布这个问题后、我注意到、如果拓扑是低侧测量、我的电路会使用 1.8V 电源。 不过、如果采用“高侧电流测量“拓扑、其工作方式并不相同。 感谢您提供详细的见解和信息。