This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:输入失调电压漂移和输入失调电流漂移

Guru**** 2966620 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529109/opa2626-input-offset-voltage-drift-and-input-offset-current-drift

器件型号:OPA2626

工具/软件:

你好

我想对 OPA2626 引起的失调电压进行补偿。

典型的漂移值是否存在? 至于失调电压漂移、它为+/–4uV/℃。 这意味着它有 2 个方向。

对于输入失调电流漂移、它是正的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁可以对此主题提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了不同的数据表。 有时该值会标有+/-、有时不会。

    如果该值可以是正值或负值、则意味着无法进行典型的补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我为这里的延迟道歉,不知道为什么你的线程只出现在今天上午。

     对于失调电压和漂移、您是正确的、它将始终为+/-、这意味着由于输入晶体管的固有失配、它可能处于任一方向。  

     例如:

     对于任何放大器、失调电压和漂移始终为正或负。 但是、一些数据表通常会省略+/-、但应始终假设它是任一方向。  

     我们有一个应用手册、介绍了如何补偿高精度应用: https://www.ti.com/lit/an/slyt204/slyt204.pdf?。  

      对于偏置电流和漂移、它将取决于架构是正还是负。 通常在我们的数据表中、我们会提供一个脚注、其中指定了用于指极性的 IN/OUT。 例如、在 双极放大器中、输入偏置电流是流入输入对中每个晶体管的基极的电流。 或者、如果放大器具有内部偏置电流消除功能、则偏置电流可以具有任一极性。 要进行补偿、建议通过添加一个与另一条路径相等的电阻器来添加偏置电流补偿。

     特别是对于 OPA2626、输入偏置电流为正。  

    谢谢您、
    Sima

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您的解释。 我已添加一个电阻器来平衡阻抗。 但对于输入失调电流、我不知道如何降低该影响。 输入失调电流/输入失调电流漂移是正还是负?

    幸运的是、与输入失调电流相比、输入失调电流漂移要小得多。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     没问题! 对于失调电流、由于这是两个偏置电流之间的差异、除了尝试匹配放大器每个输入端的阻抗之外、没有真正精确的补偿方法。 但是、两者之间存在无法完全匹配的内在差异。

      “理想情况下、两个输入偏置电流相等并相互抵消。 但在现实中、它们并不相等、这些电流的差值被定义为输入失调电流。 如果输入失调电流很低、则可以匹配连接到每个输入端的阻抗并消除由输入偏置电流产生的失调电压。“

      通过查看 OPA2626、如果您的应用程序可以处理这种类型的+/-Sigma 偏差估算、则可以进行高斯类型校准:  

      并且、失调电流漂移将为正值、因为该值会随温度的升高而增加

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 现在我知道无法执行失调电压/温度补偿。 单独的偏移/温度补偿是不可能的,这在工厂是不是很实际的。 我想进行典型值补偿。 失调电压漂移在两个方向上。 典型 (Average) 值为 0。 因此、无需典型值补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、同意在温度范围内为每个批次添加不同规格校准的可行性和实用性。 个人可能会增加过多的时间、但大量使用一个器件、并测试温度与其他规格相比、您只需执行此单一校准、然后将其应用到同一批次内的其他器件即可。  对于最终生产、当然需要针对电路板上的任何温度传感器对其进行测试。 关于失调电压、我与我们的一位测试工程师交谈过、他们提到、在每一批次中、器件都遵循数据表中所示的相同分布、失调电压是两种极性、这与您最后的陈述一致。