This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:组合多个分流器

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1530946/ina190-combining-multiple-shunts

器件型号:INA190

工具/软件:

您好的团队、


我有关于 INA190A5 的问题。

我需要几 uA 至 5A 的电流测量范围。 为了覆盖宽电流范围、是否可以将多个分流电阻器与 INA 器件以菊花链方式组合在一起?
从技术上来说、这是否可行、如果分流器上的电流过大、您是否知道短路分流器的任何电路选项?

是否有其他方法可以覆盖如此大的测量范围?

我 还可以接受电源线上高达 100mV 的压降。

此致、

罗萨里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗萨里奥、  

    感谢您发送编修。  

    我明天会给你一个答复。  

    感谢您的耐心、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您的快速响应!
    期待您的回应。

    此致、

    罗萨里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗萨里奥、  

    是的、串联多个分流电阻器是完全可以接受的。  

    请参阅此帖子进行其他确认: (+) INA199-Q1:用于 INA199B1DCKRs 的两个分流电阻器 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

    就禁用分流电阻器而言... 这将比使用微处理器在下游进行处理更困难。 我建议使用比较器来监测电流(可能是具有输出和 CMP 输出的 INA310)、并将其传递给微处理器来选择输出信号。  

    您还可以使用由 INA310 的比较器输出控制的多路复用器。  

    这就是我要解决的方法。  

    请告诉我您对此的想法。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe