This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:查询上拉电阻器开路输出

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531885/tl331-query-on-pullup-for-open-collector-output

零件号:TL331

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在我们的设计中使用 TL331 比较器。、TL331 的电源 VCC 为+5V、我们知道输出为集电极开路、所以提供+3.3V 的上拉电阻。

我们的问题是、如果比较器的 VCC 为+5V、我们是否可以为输出提供+3.3V 的上拉电阻?

此致、

Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个电压无关;两者可能是任何高达 36V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    正如 Clemens 所说、无论实际电源电压如何、TL331 的输出都可以上拉至任何高达 36V 的电压。

    但在 5V 下运行、我建议使用 TL331LV 来获得完整的输入电压范围。 但最大上拉电压为 5.5V。