This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:我们可以在开关频率为 500kHz 的转换器中使用此器件吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533223/ina241a-can-we-use-this-part-in-a-converter-with-switching-freq-of-500khz

器件型号:INA241A

工具/软件:

您好、

我们是设计一个开关频率为 500kHz 的直流/直流升压 (5V IN 至 24V OUT) 转换器。 根据 INA241A 的数据表、它可以支持频率 仅高达 125kHz、但其信号 BW 为 1.1MHz。 我们是否可以使用 INA241A 作为该转换器的电流检测放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍锡、  

    之所以列出高达 125kHz 的频率支持、是由于该器件具有 PWM 抑制功能、还需要在信号中捕获适当数量的谐波以重新创建波形。

    根据您要测量平均电流还是峰峰值电流、峰值模式侧的 PWM 抑制可能会在 500kHz 速度下导致波形发生不必要的变化。 如果您想了解完整的 BW 选项、 我建议您查看 INA296、它是一款没有 PWM 抑制功能的产品。 您可以使用 TI.com 上的可用模型对此进行仿真、以查看器件对您的测量方案的响应、并查看这是否足以满足应用需求。 但请注意、即使是 1.1Mhz BW、也会再次取决于波形和超过 500kHz 的相关谐波、 由于 1.1MHz 外部的谐波衰减、您可能会在此处看到失真。