This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7701:Design Review:Unity-Gain 缓冲器(具有容性负载)–反馈与 Riso 隔离

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533243/lmp7701-request-for-design-review-unity-gain-buffer-with-capacitive-load-feedback-vs-riso-isolation

器件型号:LMP7701

工具/软件:

主题:设计申请审查:具有容性负载的单位增益缓冲器 — 反馈与 Riso 隔离

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在使用评估两种运算放大器缓冲器配置 LMP7701 在单位增益应用中(单电源, 5V  ) 并感谢您的专家意见。

目标是 A 在整个温度范围内稳定运行(−25°C 至<xmt-block1>+125°C</xmt-block>)</s>+125°C   高达 600 伏的电压 10 µF  

Pushpin 两种配置的说明:

  1. 配置 1–反馈路径中的电容器
    输出电容器 (10 µF ) 直接放置在反馈路径中(从输出端到反相输入端)。

  2. 配置 2–串联电阻器后面的电容器 (Riso)
     在运算放大器输出和容性负载之间插入一个 100Ω 电阻器、从而将反馈与电容器隔离。

请查看随附的两个原理图。


Question 我的问题:

  • 基于稳定性和相位裕度、 您建议采用哪种配置 在整个温度和电源电压范围内实现可靠行为?

  • 在使用时、您是否对这两种拓扑提出了特定注意事项或建议进行修改 MLCC 电容器(具有极低的 ESR)

  • 配置 1 是否可以接受 钽电容器 (ESR 越高)、或者配置 2 通常更稳健吗?

  • 在配置 2 中是否充分使用 RISO、或者是否应考虑使用其他元件(例如缓冲器或铁氧体)?


提前感谢您的帮助。 我期待您的建议、然后再继续进行下一个 PCB 布局修订。

Conf01

第 02 部分

或两者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd:  

    请尝试以下双反馈补偿技术。  

    e2e.ti.com/.../LM7701-Driving-10uF-06272025.TSC

    或者你可以...尝试以下:

    e2e.ti.com/.../LM7701-Snubber-10uF-06272025.TSC

    在配置 2 中是否充分使用了 RISO、或者是否应考虑使用其他元件(例如缓冲器或铁氧体)?

    这两种方法都应该是可以接受的。 我将实施双反馈方法、因为您不需要 BW 来提供基准电压。 此外、请在分压器处使用 1uF 电容器、以便消除较高频率的噪声或瞬态。  

    如果您有其他问题、请告诉我 。  

    此致、

    Raymond