This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062-Q1:奇怪的上电波形

Guru**** 2790365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533418/tlv9062-q1-strange-power-up-waveform

器件型号:TLV9062-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9062

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (Enpower) 发现了如下奇怪的加电波形、请帮助解释。 谢谢。

  • 测试条件:  
    • IN+:悬空
    • IN-:悬空
    • V+:5V
    • Vout:梯形波形如下

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    只是好奇的意思是什么浮动。 真正的浮动将没有什么、甚至不是电路板引线。   无论如何都不会驱动输入;TLV9062 输入为高阻抗、因此它们可以接收任何机载信号、包括接近反相输入引脚的输出引脚。 在本例中、主要的源是交流线路频率 50/60Hz。  请勿尝试在实际应用中利用此电路;它非常不可靠。