This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1871:如何将此 TLV1871 用于具有迟滞功能的反相和同相

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531566/tlv1871-how-to-use-this-tlv1871-for-inverting-and-non-inverting-with-hyteresis

器件型号:TLV1871

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:


我计划将 TLV1871 运算放大器用作比较器。 在本例中、输入电压可以从+5V 摆动到–5V(我必须设计一个迟滞模型来避免噪声尖峰)、输入侧电源电压将为+12V 和–12V、输出侧电源可以是 3V3 和 GND。 我尝试查看该运算放大器的应用手册以用作反相和同相比较器、但未找到。 因此、我可以将其用作比较器来检测+ve 峰值处的阈值、并再使用一个来检测-ve 峰值。 我在输出端使用了+3V3 和 GND、因此可以直接将该信号路由到 MCU。 为此、请为我提供正确的设计指南、或者为上述问题陈述建议最佳的解决方案。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    外部迟滞的实现与这些电路指导手册中的计算类似:

    具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    对于 TLV1871、不会有上拉电阻器、VI 摆幅为+/–5V、Vo 节点处的电压为 3.3V、GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、实际上我尝试了示例电路、它看起来对我来说不起作用。 我尝试了同相、其值与他们建议的值相同。 但我不知道这个电路有什么问题。 我附加了电路的图像。 请指导我开发适用于比较器的电路。 此外、对于反相比较器、我必须将 comp_OUT 的阈值保持在负电平、我不确定如何使其正常工作。 就像、在我的例子中、假设输入摆幅将为+–5V、我必须在–4.8 至–5V 的条件下使补偿触发输出。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    我很抱歉、但今天我无法回答您的问题。 让我明天再回到您的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    我读了你的答复。 您不能复制与电路指导手册上显示的电阻值相同的电阻值、因为您的使用条件是不同的。 您的用例具有不同的开关阈值、并且输出不是开漏输出。

    请仔细阅读指导手册、了解如何选择电阻器。

    我不能完全确定为什么您希望 VL 开关阈值为–5V、因为这是输入信号的最小摆幅、但我之前一直在按照我与您分享的电路指导手册中所述的过程来确定以下电阻值:

    e2e.ti.com/.../TLV1872_5F00_HYST.TSC