This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:采样问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532315/ina210-sampling-issues

器件型号:INA210

工具/软件:

你好、团队

这里会出现一个问题。 使用 INA210 在低压 12V 侧进行高侧电流采样。
连接方法类似于以下内容:

断开 INA210 的后级并测试 Vout 值。
当 Rshunt 为 0 电流时、输出为 0V。 但当流经 Rshunt 的电流达到 1.3A 时、输出 Vout 突然上升到 5V。
当 Rshunt 的电流为 1.1A 时、输出 Vout 仍然正常、基本上接近 0V。
波形如下图:

绿色的是 Vout 波形。 第一个峰值是机器启动时;第二个峰值达到 5V 时是在加载 1.3V 之后。
输出电压不能再下降。
请帮助我看看这个问题,并告诉我们为什么,谢谢

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    您能给我提供有关如何连接该器件的更多信息吗? Vref 连接到什么? 分流器尺寸是多少? 您能否发送测量设置的图片?

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    原理图如下所示、 Rshunt = 0.1m Ω(采用 2512 封装)。 系统中没有负载、分流器的正极侧连接到 12V 电源、分流器的负极侧直接接地。 V+为 5V、REF 为 0.5V。

    当分流电阻>= 1.3A 时、Vout 达到 5V(通常接近 0V) ;当分流电阻<1.3A 时、Vout 接近 0V。

    您能帮助分析一下分流电阻>= 1.3A 时 Vout 异常的原因吗?

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    查看该原理图、应移除电容器 C10 和 C46。 如果没有具有较低截止频率的差模滤波器、则不应使用类似的共模滤波器。

    您能给我展示一下同样的图以及电流波形或分流电阻器上的测量结果吗? 也显示基准电压会有所帮助。

    谢谢、

    Levi DV