This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:XTR103

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR108, XTR112, XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532949/xtr105-xtr103

器件型号:XTR105
主题中讨论的其他器件:XTR108XTR112

工具/软件:

我正在尝试找到 XTR103 的最佳替代产品。  您建议 采用内部线性化的器件、
用于直接连接 RTD 的检测电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sheila、

    下面是我们目前用于线性化的 RTD 调节器:

    1. XTR108:高达 5.5V 的电源
    2. XTR112:高达 36V 的电源
    3. XTR105:高达 36V 的电源

    这些产品之间存在更多差异、但如需更多信息、我可以帮助您选择器件。 不过、这些器件都不是 P2P

    此致、
    Gerasimos