This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2209:元件分层

Guru**** 2772405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532792/opa2209-delamination-of-component

器件型号:OPA2209

工具/软件:

你(们)好  

我们的终端客户报告称、他们发现此已安装元件上存在分层问题。 他们已经与我们分享了测试报告,但它是中文的。

他们在石油和天然气应用中使用此部件。 是否存在任何不建议在此类环境中使用该器件的限制?

谢谢你

Sin Yee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sin Yee:

    是否有任何限制、表明不建议在此类环境中使用此器件?

    你能给我发送中国的分层报告吗? 我可以看一下。

    模塑化合物基于固化的环氧树脂。 例如、如果带有电子器件的 PCB 浸在水基冷却液中、那么随着时间的推移而产生的分层现象并不奇怪。 如果 PCB 浸渍在油基冷却液中、分层速度会更慢、但具体取决于油冷却液的类型。 不管怎样、我不是客户做的、但如果我查看报告、我可以提供一些建议来解决一些问题。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    感谢您的及时回复。  

    如何分享测试报告?  

    我可以向您发送任何电子邮件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sin Yee:  

    请通过 E2E 发布“友谊“请求、我们可以建立私人通信。 建立通信后、我们可以私下讨论此事。  

    此致、

    Raymond