This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:确定性抖动

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533356/lmh7322-deterministic-jitter

器件型号:LMH7322

工具/软件:

您好团队:

是否可以为 LMH7322 提供确定性抖动性能? (固定时钟输入)
数据表仅显示随机抖动性能。

我的客户希望将此器件用于时钟缓冲器、他们需要知道确定性抖动性能。

输入时钟:150MHz
积分带宽:10Hz - 20MHz

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    遗憾的是、我似乎找不到任何与该器件的确定性抖动相关的数据。