This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:面向电器客户的器件建议

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4396, OPA4397, OPA4196, OPA4197, TLV9064, TLV4172, TLV9054, TLV9004, TLV4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532961/tlv9064-device-recommendation-for-appliance-customer

器件型号:TLV9064
“主题“中讨论的其他器件: TLV4172、OPA4396 、OPA4397 、OPA4196、OPA4197 TLV9054、 TLV9004、 TLV4171

工具/软件:

您好、专家、

目前、我的客户正在寻找低于规格的 IC、您能否请在下方查看并分享任何推荐 IC?

  • 应用:BLDC 电机转速控制、采用同相放大器
  • VDD:3.3V~15V 范围之间的任何直流电压
  • VSP 输出:0.6V~7A
  • 请查找如下所示的示例电路图像

因为它用于电机控制应用、我想 TLV9064 可能会起作用、对吗?

此外、 对于 BLDC 电机转速控制、运算放大器是否有任何成功历史记录、如下图所示?

(蓝色:输入电压 3.3V、1kHz /红色:VSP 输出 0.6~7V)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade、

    对于高达 5.5V 的电源电压、您可以使用 TLV9004、TLV9054、TLV9064、OPA4396 或 OPA4397 等任何运算放大器、但在 5.5V 至 36V 的电源范围内、您需要使用 TLV4171、TLV4172、OPA4196 或 OPA4197。

    话虽如此、下图所示的电路无论您使用什么运算放大器、R3||(C1+C2) 设置的带宽都非常有限、约为 8Hz — 请参见下文。

    因此、输入信号会因 0.0175 的交流增益而严重衰减 — 如下所示。

    将输出电容更改为 10nF 时、fc 约为 8kHz、允许您传递 1kHz 信号而不进行衰减 — 请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢您的详细答复。 我与客户讨论了应用、似乎客户希望输入 PWM、具有 PWM 输出、然后使用 R3//(C1+C2) 滤波器使其变为直流电压。 他们希望通过控制输入 PWM 的占空比来改变输出电压。 这就是为什么他们在放大器末端具有 RC 滤波器的原因。

    我让他们在这个论坛上提出其他问题、因此我将表单从内部更新为公开。

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  好的。