This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111:热阻、结至环境值

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM158-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1532789/lm111-thermal-resistance-junction-to-ambient-value

器件型号:LM111
主题中讨论的其他器件:LM158-N

工具/软件:

尊敬的专家:

您能否共享 PN  JM38510/10304BPA 的结至环境值? 数据表显示为空白。

谢谢。此致、

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    我研究了多种 CDIP 封装、无法在热性能表中找到任何结至环境值。 我想知道是否假设引线很长、以至于封装位于 PCB 上方;因此、唯一的散热路径是通过封装本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    由于 CDIP 封装主导了公式、请参阅 LM158-N — 裸片尺寸等效,封装材料相同。

    行业标准双路运算放大器数据表(修订版 AB)