This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:USB DAQ 平台不能通过一根线进行通信

Guru**** 2790725 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534225/pga309evm-usb-usb-daq-platform-not-communicating-over-one-wire

部件号:PGA309EVM-USB
主题:PGA309 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在对设备和 USB DAQ 平台之间的单线通信进行故障排除。 我们使用的是 USB DAQ 平台板 之间的比较 PGA309 测试板。 而是将 one_wire 直接插入到我们的器件中、而这    款器件运行一个带有 4K EEPROM 的 PGA309 芯片。 器件的单线电压为 5V。  

然后、我们使用 PGA309 EVM 软件写入和读取连接到 USB DAQ 平台板的器件的 EEPROM 表。 具体来说、我们将使用“EEPROM Table“选项卡以及“Read Table“和“Load EEPROM from File“按钮。  

问题似乎是 UART 1 线通信并未从 uC 一直到 One_wire 引脚。  

 

我已经使用 O 示波器和全新的 USB DAQ 平台板查看了电路中的各个点。 我的调查结果如下:

 

本质上:

-我在 TP26 上看到 3.3V 和 UART 信号从 UC 输出。

-探测 R35 没有 UART 信号,电压读数为 0 VDC。

- One_wire(到我们的设备)显示 5 VDC(从我们的设备)和没有移动的 UART。 有趣的是、在 USB UC 正在传输时、从我们的电源(为我们的器件供电)汲取的电流从~μ A 2.3mA 变为~μ A 4.4mA、即使 One_wire 上看不到信号。

- TP27 显示 0VDC,我不理解是什么驱动断开一个电路,但它似乎应该在信号传输期间通电,并且 U21 上的 2-1 门应该闭合(开)。 相反、它会短接至 GND 且栅极开路。

- TP25 和 Pull_Up 信号的行为方式是一样的,它是接地的,不关闭栅极。  

- U21 和 U13 的门测量 OL ,当 UC 正在发送 UART 通信,当它不是。  

- TP24, UC Rx 引脚,显示 3.3VDC,无 UART 信号。  

-所有有源组件 (U21、U16、U13、U6) 的下轨和上轨都有适当的电压。  

-所有跳线设置为默认的 5V 跳线设置,但 Jump8 除外(我尝试了这两种配置,启用和禁用加速电路。

我想这是软件中的一项设置、允许我们控制 Disconnect_One 和 Pull_Up? 似乎问题是这两个闸门没有关闭。

任何建议都将非常感谢!

谢谢您、

Eric Etzell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您在 e2e 上发帖!

    您的跳线配置与我在实验室中经常使用的板中匹配、我不能预计这就是问题所在。 我想象的是、USB_DAQ 需要来自 PGA309 测试板的信号、但您的定制板不提供。  

    我很乐意与您一起进行调试、让我们从 USB DAQ 板的 J3 和 J4 开始、测试板可以提供以下内容:  

    J1 在 USB 板中与 J3 配对:  

    J2 与 USB 板中的 J4 配对:  

    下面是它们在 PGA309 测试板上的连接位置:  

    在 EEPROM 上:  

    PGA309 的引脚 1:

    PGA309 的引脚 7、9、12、13 和 14:

    关于电源和接地的注意事项、我将“VDUT"连接“连接到 PGA309 的电源(引脚 10 和 3)。 我会将连接器的所有接地端连接到电路板的接地端... 也许它缺少接地返回路径、这就是电路板被破坏的原因。  

    请告诉我这些连接是否已建立、是否仍无法获得所需的结果。

    祝您一切顺利、
    Carolina