This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:压力变送器 XTR117

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534579/pga309-pressure-transmitter-xtr117

器件型号:PGA309
主题中讨论的其他器件:XTR117

工具/软件:

我们使用 PGA309 和 XTR117 设计了一个压力变送器。 输出的噪声幅度为 0.03mA。 我遵循了 TI 设计电路。 请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ananda、  

    感谢您在 e2e 上发帖! 您正在参考的应用手册是否如下: 将 XTR115 与 PGA309 一起生成 4mA 到 20mA 输出(修订版 B)?  
    如果没有、您能链接 TI 设计电路吗?  

    这是 EVM 原理图、请告诉我您的配置、我将尝试重新创建您在终端收到的结果: PGA309EVM-USB 原理图

    还请包含 Vin_Low 和 Vin_High、以及预期的 Vout_Lo 和 Vout_High。

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    感谢您的详细信息和支持。 我很快会找你的。 我在度假。  
    此致、
    Ananda Natarajan