This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:可变增益放大器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1534219/pga855-variable-gain-amplifiers

部件号:PGA855

工具/软件:

此问题并非具体针对 PGA855 — 我只需要在该字段中输入器件型号。 我要寻找一个具有可变增益放大器、差分输入、差分输出或单端输出。 更倾向于单电源 (+5V)、但如有必要、也会采用双电源。 增益标称值必须为 0-20dB、越大越好、但增益控制可能会限制它。 有一些注意和一些增益也是好的。 BW <100Mhz、甚至可以低至 10MHz。 增益控制可以是模拟的、也可以是数字的、前提是它具有一定的粒度。 这是一个让这种情况变得困难的工具:需要进行直流耦合 — 大多数仅进行交流耦合,或针对 RF/IF 应用。 还有什么我可以使用的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您想要哪种类型的应用? CATV 的正向增益 30dB、这一个是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个或几个可能周围有电阻器和电容器的器件。 PGA855 是一款此类解决方案,但有一些缺点 — 我正在寻找其他类似解决方案或类似器件的独特实现方案来解决我所描述的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、  

    PGA855 由与 VGA 不同的团队负责、我将把线程转移到 VGA 团队。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幸运的是、我们将为您提供完美的器件。 请查找随附的器件片段。

    您能否发送电子邮件至 shree@ti.com 、我们可以通过离线电话联系并详细了解规范和要求。

    您是否 对此器件的直流规格/精度规格有要求? 什么的输入阻抗会起作用、以及您认为什么是可接受的本底噪声。

    我们将在下个月提供样品、并可向您发送一些样品。