This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2374:咨询晶体管或 FET 的数量

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533736/tlv2374-inquiry-regarding-the-number-of-transistors-or-fets

器件型号:TLV2374

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 技术支持:

我希望此消息能帮您找到答案。
我是来自住技科技股份有限公司技术组的 Qi

我们目前正在选择组件,我们想询问您的产品的以下规格  TLV2374IPW  以供选择。

您能否告诉我们、以下哪个范围最能代表 TLV2374 中集成的晶体管或 FET 数量?

  • 不超过 30 个字符
  • 30 至 300
  • 300 至 3000
  • 超过 3000

我们感谢您的支持、并期待您的答复。

此致、

Qi
技术组
苏州住化科技股份有限公司
电子邮件:[y_chi@SMT.MST.COM.co.jp soc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:  

    以下范围最能代表 TLV2374
    中集成的晶体管或 FET 的数量

    TLV2374 也是运算放大器中的 100%模拟 MOSFET 器件、其 IC 中的晶体管总数应介于 30-300 范围之间。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您对我们关于 TLV2374 的咨询做出迅速而有用的回答
    我们衷心感谢您的支持和您提供的信息—这对于我们的组件选择流程非常有用。

    您的帮助非常宝贵、我们期待将来再次与 Texas Instruments 合作。

    此致、
    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:  

    举手之劳 μ s。  如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond