This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:电源不清楚并需要示例

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1531327/ina168-power-supply-is-unclear-and-need-examples

器件型号:INA168
主题中讨论的其他器件: OPA333INA138

工具/软件:

您好、

客户在应用手册 SBOA198A

问题

您能给我一个清晰的示例、说明正确/完整的设计必须是什么样的、包括电源?

在 Lightning 事件中、电压变为负值(负载处为–100V)。

  • 测量的电流是多少?
  • 当电压大于 0 伏时、输出是否保持“稳定“并返回?
  • 如果我的“开关“闭合(未连接到电池)、则 CM 电压设置为–100V
    • 正确吗?
    • 器件是否适合此方法、或者是否有权变措施?


如果我不从 GPIO 提供 V+、但要像应用手册中的图 2 所示那样将其构建为悬空状态、我是否可以根据第 8.2.6 章使用 INA168 数据表中的电路。

如果我不想为 V+提供 5V 电压、但想像应用手册中的图 2 所示那样设置为悬空、是否可以根据第 8.2.5 章使用 INA168 数据表中的电路。

  • 设置的负 CM 电压是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus,

    本应用简报提到了这个 TIDA: https://www.ti.com/lit/ug/tidu833/tidu833.pdf?ts = 1750784387877 、其中完整显示了此拓扑的原理图。 遗憾的是、即使在这种配置下、如果负载变为–100V、这也可能会导致绝对最大值超出器件的共模电压。 该设计使用齐纳二极管来创建一个虚拟 GND、该虚拟 GND 保持在器件下方的严格电压(即,如文档所示,在 400V 应用中的 10V 二极管会产生 390V 的 GND)。  这实际上会创建一个浮动电源、以及该设计如何实现所示的更高共模电压。 但是、共模的绝对最大电压是相对于同一接地端(基于负载电压)获取的、因此如果负载变为–100V、则会向器件的输入端施加–100V 电压、这会违反此规定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    感谢您的回答。
    我的问题是。

    请回答我有关双极测量和多路复用测量的其他问题。

    在高侧开关之后、如果可以使用输出信号为 INA 供电?  
    并且开关接通和电流测量之间的响应时间正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    我不太理解您在这里提出的问题:“如果可以在高侧开关之后为 INA 提供输出信号?“  您在 此处指的是什么输出信号、您在电路中的哪个位置放置高侧开关?  

    关于双极和多路复用选项、是的、我希望您可以将 TIDU833 放在所示的图中、这样就可以了。 在设计中低于去搏 FET 后、电压将恢复到正常水平、并且可以处理基于电流的信号、就像通常在 ADC 点使用电阻器一样。 但是、我无法回答首次稳态测量的预期时间。 这可能是为应用选择的器件、FET 和 ADC 的复杂功能。 我建议为所选 FET 下拉 INA138 或 INA168 SPICE 模型和 SPICE 模型、并对其进行预期行为仿真。