This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:客户在器件内没有看到器件批次代码+生产日期代码&'s 顶部标记--需要帮助才能查看'链接'

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533564/ina128-customer-not-seeing-part-lot-code-date-code-within-part-s-topside-marking----needs-help-to-see-the-link

器件型号:INA128

工具/软件:

致 TI 支持团队:

Happy 星期五 (Still);
我们是您的授权分销商 (Mouser) 之一、因此拥有客户
谁订购了 488 个此仪表放大器零件号 INA128UA
并且认为可能存在问题。 他们在 Mouser Inv# 83435897 上订购了这些产品
25 年 6 月 23 日、使用 Mouser PO# 029-6N842. 批次代码为 3875184ML3 和日期
代码 2346 (YYWW)、似乎担心批次代码和生产日期代码
不容易匹配零件的顶部标记(请参阅粘贴的标记
下面;另请参阅底部随附的图像)。 满足客户的需求
了解如何在顶部标记(?)内找到批次和生产日期代码。 。
将客户的评论粘贴在下方、以供团队审核。

一个 BB INA
128U K
3BAS16 (*)

*最后' S '可能是' 8. '

可以帮帮我们吗? 您能告诉我们批次+生产日期代码与之间的链接吗
零件的顶部标记? 客户的器件是否存在不匹配情况?


【客户意见】
------------------------------------------------------------
“我拥有的日期/批次代码是 2346_3875184ML3
部件标记为 ABB INA128U K、3BAS16
问题:
我注意到元件上标记的数字是
与准则中的内容不同。
尝试理解两者之间的联系“
------------------------------------------------------------

谢谢、
(服务订单号 390516)
技术支持代表 II Dan Rapp
Mouser Electronics、Inc.
817-804-3800 x2755 Direct |德州仪器 www.mouser.com
适用于您最新设计的最新产品Registered

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 = 2023、B = 11 = 11 月。

    由于器件本身上的空间有限、因此它使用了不同的生产日期代码和批次跟踪代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、

    在注释中确认 Clemens 正确无误后、此器件的顶部标记会对顶部标记上第三行的前两个字符使用年/月日期代码。

    此致、
    Gerasimos