This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301 偏置与放大器;共模

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529852/amc1301-amc1301-bias-common-mode

器件型号:AMC1301

工具/软件:

您好:

根据数据表中的图 6-15、我们似乎可以通过施加共模电压(在 VCM = 2V 时 IBB 为空)来“调整“输入偏置电流。

不过、没有迹象表明 IBB = 0 设定点(即 VCM = 2V)相对于 VCM 变化和温度的灵敏度(至少我没有找到它)。

是否可以有这些参数的一阶指示? 确定是需要校准 VCM、还是符合我们的精度预算、这将有助于确定。

谢谢

此致

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pascal、  

    这是正确的观察结果。 请允许我与我们的同事核实是否有此类数据被记录下来。  

    同时、良好的指标可能适用于第 6.9 章中的 TCI_IB 参数(输入偏置电流漂移)。 这是 1nA/°C。

    不过、这适用于 VCM=2V。

    此致、  

    Jiri Panacek,

    系统应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚与验证团队核实、但遗憾的是、没有提供此条件 (VCM) 的数据。

    我将尝试联系一位设计此器件的设计人员、询问 TCI_IB 参数对于 VCM=2V 是否也相关。 很可能会出现这种情况。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、很抱歉之前没有回复您(OOO 和无网络连接)

    您是否获得了设计团队的任何反馈意见? 请不要说有第二个方面,我比你所关注的诱惑更重要。 曲线显示 VCM = 2V 时 IBB = 0、但这不可能完全是这样。 如果 Ibb = 0、那么典型的 VCM 范围(大约 2V)是多少? 2 伏+/- x mV?

    对于灵敏度、我可以使用图 6-15 的斜率作为一阶指示。

    此致

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pascal、  

    是的、我确实有一些后续信息。 我会联系您的电子邮件。  
    P***** e@c*********** o.com

    此致、Jiri