This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:分流器之前或之后的 VBus 连接

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1533290/ina226-connection-of-vbus-before-or-after-the-shunt

器件型号:INA226

工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:  

我想知道连接 Vbus。 数据表中显示了这两个型号。 在第 14 页(官方部分)上、Vbus 连接至 PSU 侧。 在第 28 页(信息部分)上、Vbus 连接至分流器的负载侧。  

由于电压差< 82mV、因此最终是否很重要?  

确保测量的电压存在较小误差 (12V 时小于 1%)、但它是否会影响 IC 的模拟前端?

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritz、  

    不可以、正如您所说、此处唯一的区别是产生的分流电压之间存在细微差异。 任一配置都可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你